DOCA0257ZH-CN-01

平均电压

描述

LTMT main unit 计算平均电压并以伏特为单位提供值。平均电压功能返回平均电压的 RMS 值。

LTMT main unit 使用测得的线电压来计算平均电压。

三相电机的平均电压通过以下公式来计算:

特性

特性

单位

伏特 (V)

分辨率

0.1 V

刷新间隔

20 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.