DOCA0257ZH-CN-01

最大启动次数

描述

最大启动次数功能有助于防止频繁启动对电机造成的损坏。使用此功能,电机只能在给定时间段内启动预先指定的次数。如果启动次数超过设定值,则此功能会使 LTMT main unit 保持在禁止模式,从而有助于防止电机进一步启动。

参数设置

最大启动次数功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Enable

Permissive Starts

1–30 in step of 1

6 starts

Reference Time

15–60 m in step of 1

30 m

Inhibit Period

1–120 m in step of 1

5 m

Time between Starts

0–120 m in step of 1

0 m

最大启动次数功能参数具有以下特性:

  • 允许启动次数:在设定的参考时间内允许的电机启动次数。

  • 参考时间 电机启动时间必须根据配置的允许启动次数进行限制。

  • 禁止时长:在最后一次允许的启动之后,禁止电机(再次启动)的时段。

  • 启动间隔时间:需保持两次允许启动之间的时间间隔。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.