星三角
描述
星三角启动器需要以下数字量输入和输出:
-
用于电机本地启动和本地停止的两个输入。
-
电机RUN的三个输出:星形连接(接触器输出1)、主连接(接触器输出2)和三角形连接(接触器输出3)。
接线图
星三角模式下 TeSys Tera system 的接线图示例:
逻辑图
下图显示了星三角启动器的逻辑图。
工作原理
选择 Star Delta 模式后,电机可通过以下任一源启动:
如果从上述任一源接收到启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活主模式 接触器输出2和星形模式 接触器输出1,并启动星形模式定时器中的计时(T1 或延迟 1)。
一旦星形模式定时器中的时间结束,TeSys Tera system 便会禁用星型模式 CONTACTOR OUTPUT 1,并启动转换定时器(T2 或延迟 2)。
一旦转换时间结束,TeSys Tera system 便会激活三角形模式 CONTACTOR OUTPUT 3。
如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1、CONTACTOR OUTPUT 2 和 CONTACTOR OUTPUT 3:
DI/DO 缺省分配
如果选择了 Star Delta 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下:
|
DI 参数 |
DI01 设置 |
DI02 设置 |
DI03 设置 |
DI04 设置 |
|---|---|---|---|---|
|
触发器类型 |
高位激活 |
低位激活 |
高位激活 |
高位激活 |
|
输入源 |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
其他 |
模式选择 1 |
|
验证时间 |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO 参数 |
DO01 设置 |
DO02 设置 |
DO03 设置 |
|---|---|---|---|
|
激活类型 |
高位激活 |
高位激活 |
高位激活 |
|
输入源 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
CNTR OP 2 |
CNTR OP 3 |
|
输出类型 |
Level |
Level |
Level |
延迟设置
|
参数 |
描述 |
设置范围 |
缺省值 |
|
Delay 1 |
启动定时器 |
0.01 至 600.00 s(步长为 0.01 s) |
10.00 s |
|
Delay 2 |
转换定时器 |
0.01 至 600.00 s(步长为 0.01 s) |
0.30 s |