DOCA0257ZH-CN-01

关于本文档

文档范围

本指南提供了在使用 TeSys Tera system 时所必需的信息,其中包括:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

本指南的目的是:

  • 提供配置和操作 TeSys Tera system 及其组件所必需的信息

  • 介绍 TeSys Tera system 的测量、监控、保护和控制功能

本指南旨在供以下人员使用:

  • 设计工程师

  • 系统集成员

  • 系统操作员

有效性说明

本文档适用于 TeSys Tera system 的以下认证组件:

商业型号

描述

范围

LTMTEFM

使用 EtherNet/IPModbus TCP/IP 协议的 LTMT main unit

100-240 Vac/Vdc

LTMTEBD

使用 EtherNet/IPModbus TCP/IP 协议的 LTMT main unit

24 Vdc

LTMTMFM

使用 Modbus RTU 协议的 LTMT main unit

100-240 Vac/Vdc

LTMTMBD

使用 Modbus RTU 协议的 LTMT main unit

24 Vdc

LTMTPFM

使用 PROFIBUS DP 协议的 LTMT main unit

100-240 Vac/Vdc

LTMTPBD

使用 PROFIBUS DP 协议的 LTMT main unit

24 Vdc

LTMTCT3T

带电流互感器的 LTMT horizontal sensor module

电流范围 = 0.3-3 A

LTMTCT25T

带电流互感器的 LTMT horizontal sensor module

电流范围 = 2.5-25 A

LTMTCT100T

带电流互感器的 LTMT horizontal sensor module

电流范围 = 10-100 A

LTMTCTV3T

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 0.3-3 A

  • 电压范围 = 60-690 Vac

LTMTCTV25T

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 2.5-25 A

  • 电压范围 = 60-690 Vac

LTMTCTV100T

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 10-100 A

  • 电压范围 = 60-690 Vac

LTMTCTV3UT

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 0.3-3 A

  • 电压范围 = 60-600 Vac

LTMTCTV25UT

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 2.5-25 A

  • 电压范围 = 60-600 Vac

LTMTCTV100UT

带电流互感器和电压互感器的 LTMT horizontal sensor module

  • 电流范围 = 10-100 A

  • 电压范围 = 60-600 Vac

LTMTIN42FM

带四个数字量输入和两个数字量输出的 LTMT expansion module

  • 用于 IEC 的 100-265 Vac/dc

  • 用于 UL 的 110-240 Vac/dc

LTMTIN42BD

带四个数字量输入和两个数字量输出的 LTMT expansion module

24 Vdc

LTMTAN21

带两个模拟量输入和一个模拟量输出的 LTMT expansion module

4-20 mA

LTMT9RJ1015

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 接口用电缆

长度 0.15 m (5.9 in)

LTMT9RJ105

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 接口用电缆

长度 0.5 m (19.6 in)

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 电缆

长度 0.2 m (7.874 in)

LTMT9RJ401

LTMT main unitLTMT expansion module RJ45 接口用电缆

长度 0.1 m (3.9 in)

LTMT9EX10

LTMT main unitLTMT expansion module 电缆

长度 1 m (39.37 in)

LTMT9CU10S

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit

长度 1 m (39.37 in)

LTMT9CU30S

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit

长度 3 m (118.11 in)

本文档中所述的一些功能的可用性取决于使用的协议和 TeSys Tera system 上安装的物理模块。

一般网络安全说明

近年来,随着联网机器和生产设备的数量日益增多,发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此,您必须考虑众多可能的网络安全措施,以帮助保护资产和系统免于此类威胁。

为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全,强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。

Schneider Electric 还提供其他信息和帮助:

产品相关的网络安全信息

环境数据

有关产品合规性和环境信息,请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program

文档的可用语言

文档提供以下语言版本:

  • 英语

  • 中文

  • 法语

  • 德语

  • 意大利语

  • 韩语

  • 西班牙语

相关文档

文档名称

描述

参考编号

TeSys Tera Motor Management System 目录

目录

  • 介绍了 TeSys Tera system

  • 包含 TeSys Tera 技术特性

LVCATENTER

TeSys Tera Motor Management System 安装指南

该指南介绍了 LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV Sensor ModuleLTMT expansion moduleLTMTCUF control operator unit 的安装、调试和维护。

DOCA0356ZH

TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU 通讯指南

该指南介绍了 LTMT main unitModbus RTU 网络协议通讯。

DOCA0355ZH

TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP 通讯指南

该指南介绍了 LTMT main unitPROFIBUS DP 网络协议通讯。

DOCA0256ZH

TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF 用户指南

该指南介绍了如何安装、配置和使用 LTMTCUF control operator unit

DOCA0233ZH

TeSys Tera Motor Management System DTM Library 在线帮助指南

该指南介绍了 TeSys Tera DTM 库,此库允许自定义 TeSys Tera Motor Management System 的控制功能。

DOCA0275ZH

TeSys Tera Motor Management System DTM Library 发行说明

本文档提供有关 TeSys Tera DTM 的重要信息。

DOCA0279ZH

TeSys Tera Motor Management System 固件发行说明

该指南提供了有关 TeSys Tera system 固件包的重要信息,并概述了新功能和增强功能。

DOCA0276ZH

TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP 通讯指南

该指南介绍了 LTMT main unitEtherNet/IP 网络协议通讯。

DOCA0258ZH

TeSys Tera Motor Management System 网络安全指南

本指南为 TeSys Tera Motor Management System 提供网络安全方面的信息。本指南介绍如何保护您的运营技术网络或企业串行或 Ethernet 网络。

DOCA0260ZH

要在线查找文档,请访问 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download/)。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.