DOCA0257ZH-CN-01

滞后设置

描述

Hysteresis Setting 用于计算保护报警和吸合的复位阈值。

吸合或报警阈值由保护设置来设置。重置阈值计算 LTMT main unit 使用 Hysteresis Setting

例如,如果过流保护吸合值设置为满载电流 (IFLC) 的 100%,并且Hysteresis Setting电流保护的滞后设置设定为 3%,则过流保护的吸合复位阈值水平为 IFLC 的 97%。

过保护:

欠保护:

对于以下保护,滞后是固定值:

  • 电压相失相 - 不平衡的 35%

  • 电流相失相 - IFLC 的 15%

  • 电压不平衡 - 不平衡的 3%

参数设置

Parameter

Setting range

Default value

Current protection

3–15 % in step of 1%

3%

Voltage protection

3–15 % in step of 1%

3%

Frequency protection

1–15 % in step of 1%

3%

Power protection

3–15 % in step of 1%

3%

Analog input protection

1–3 mA in step of 1 mA

1 mA

Temperature protection

2–15 °C in step of 1 °C

5 °C

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.