DOCA0257ZH-CN-01

电压不平衡

描述

线路电压不平衡功能显示平均电压和单独相位电压之间的最大偏差百分比。

三相电压不平衡通过以下公式来计算:

其中,

  • VLx = 相对于平均电压的最大偏差线路电压

  • Vavg = 三相平均电压

注: 不适用于单相模式。

特性

线路电压不平衡功能具有以下特性:

特性

单位

%

精度

+/– 1.5%

分辨率

1%

刷新间隔

100 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.