DOCA0257ZH-CN-01

模拟量输入测量

最多可将四个模拟量输入通道连接至 LTMT main unit 两个 LTMTAN21 expansion modules 以获取模拟量测量。每个模块有两个模拟量输入。

特性

范围

4-20 mA

单位

mA

分辨率

0.1

刷新间隔

100 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.