DOCA0257ZH-CN-01

短延时过流

描述

TeSys Tera system 提供定时限 Short Time Overcurrent 保护功能。

Short Time Overcurrent 保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机的任意三相电流高于报警级别。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。

警告
意外的设备操作
  • 在发生Short Time Overcurrent 脱扣时,启动器功能不会通过使接触器输出断电来停止电机。
  • 请为Short Time Overcurrent脱扣配置单独的数字量输出,以控制断路器。
  • 如果发生Short Time Overcurrent,则常用脱扣信号不执行脱扣。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

DO2 被配置为 Short Time Overcurrent

参数设置

Short Time Overcurrent 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.