测量接地脱扣
描述
Measured Ground Trip 比 Calculated Ground Trip更加准确,它是借助外部芯平衡电流互感器计算得出的。在正常条件下,接地电流可以忽略不计或为空。它仅在发生接地脱扣时存在。
危险 |
|---|
|
不正确的脱扣检测
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
Measured Ground Trip 保护功能生成以下信号:
-
报警:测得的接地电流高于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,测得的接地电流高于脱扣级别。
电机处于启动状态时,可禁用此保护功能,以免意外脱扣。
参数设置
Measured Ground Trip 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–20000 mA in step of 10 mA |
30 mA |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–20000 mA in step of 10 mA |
30 mA |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
|
Function While Motor Starting |
|
Disable |
危险