阻滞输出
描述
如果以下其中一种保护功能检测到脱扣,则阻滞输出 功能便会指示上游继电器阻止脱扣:
-
短延时过流保护
-
计算型接地脱扣保护
-
测量接地脱扣保护
如果 TeSys Tera system 检测到上述任何一种保护的吸合, TeSys Tera system 阻滞输出 将处于激活状态,可以将其配置为数字量输出以通知上游继电器。一旦 TeSys Tera system 发出针对上述任一种保护的脱扣,阻滞输出将在所设置的 Contactor/Breaker Open Time 结束之后被禁用。
参数设置
阻滞输出 功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default Value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Contactor/Breaker Open Time |
0.00–600.00 s in step of 0.01 s |
0 s |