系统设置
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
可以使用以下界面来设置系统设置:
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。
-
LTMTCUF control operator unit
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
参数设置
|
参数名称 |
设置范围 | 缺省值 |
|---|---|---|
|
Phase CT Primary |
1–1000 A(步长为 1 A) |
1 A |
|
Phase CT Secondary |
1 A 或 5 A |
1 A |
|
标称电压 |
110.0–690.0 V |
415 V |
|
Nominal Frequency |
|
50 Hz |
|
Phase Rotation |
|
L123 |
|
Voltage Input |
|
启用 |
|
满载电流 (IFLC)* |
0.1–1000 A(步长为 0.1 A) |
2.5 A |
|
Phase CT Secondary Passes |
1–10(步长为 1) |
1 |
|
测试模式 |
|
启用 |
|
Bypass interlocks During Test* |
|
否 |
满载电流 (IFLC)
根据电机电流额定值,设置满载电流。许多保护参数都设置为满载电流 (IFLC) 的倍数。
如果电机电流由 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 直接测量,则 IFLC 设置范围由 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 类型定义。
|
型号 |
传感器模块 |
IFLC 设置范围 |
|---|---|---|
|
LTMTCT3T |
LTMTCT 水平模块 |
0.3-3 A |
|
LTMTCTV3T |
LTMTCTV 水平模块 |
0.3-3 A |
|
LTMTCT25T |
LTMTCT 水平模块 |
2.5–25 A |
|
LTMTCTV25T |
LTMTCTV 水平模块 |
2.5–25 A |
|
LTMTCT100T |
LTMTCT 水平模块 |
10-100 A |
|
LTMTCTV100T |
LTMTCTV 水平模块 |
10-100 A |
|
LTMTCTV3UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
0.3-3 A |
|
LTMTCTV25UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
2.5–25 A |
|
LTMTCTV100UT |
用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块 |
10-100 A |
-
如果电机电流由相位 CT 二次电流为 1 A 或 5 A 的外部电流互感器以及 LTMTCT3/LTMTCTV3 Sensor Module 测量,则 IFLC 设置范围通过以下公式定义:
-
IFLCmin (A) = (相位 CT 一次电流 / 相位CT 二次电流) x 0.3
-
IFLCmax(A):
-
= 相位 CT 一次电流 x 2(CT 二次电流为 1 A)
-
= (相位 CT 一次电流 / 相 CT 二次电流) x 3(CT 二次电流为 5 A)
-
相位CT一次电流 = 100 A
相位CT 二次电流= 5 A
IFLCmin (A) = (100 A / 5 A) × 0.3 = 6 A
IFLCmax (A) = (100 A / 5 A) × 3 = 60 A
相位CT一次电流 = 100 A
相位CT二次电流 = 1 A
IFLCmin(A) = (100/1) × 0.3 = 30 A
IFLCmax (A) = (100 A / 5 A) × 3 = 60 A
-
-
如果电机电流由 CT 二次电流为 5 A 的外部电流互感器以及 LTMTCT25/LTMTCTV25 Sensor Module 测量,则 IFLC 设置范围通过以下公式定义:
-
IFLCmin (A) = 相位 CT 一次电流 x 0.5
-
IFLCmax (A) = 相位 CT 一次电流 x 2
相位CT一次电流 = 100 A
相位CT 二次电流= 5 A
IFLCmin(A) = (100 A) × 0.5 = 50 A
IFLCmax (A) = (100 A / 5 A) × 3 = 60 A
-
相位 CT
设置 相位CT一次电流和 相位CT 二次电流参数:
-
设置为 1,前提是电机电流由 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 直接测量
-
或者根据用于测量电机电流的外部电流互感器的特性来设置。
始终将 Phase CT Secondary Passes 设置为 1(缺省值)。
标称电压
标称电压参数仅适用于 LTMTCTV sensor modules。
对于三相电动机,应根据电动机额定值设置额定电压(线电压)。
对于单相电机,根据电机额定值设置额定电压(相电压)。
电压输入
电压输入参数仅适用于 LTMTCTV sensor modules。
如果禁用了电压输入参数(缺省值),TeSys Tera system 将不提供电压保护和测量。
警告