DOCA0257ZH-CN-01

数字量输出

警告
意外的机器操作
  • 更改 DO 设置可能会导致短路或打开负载电源。
  • 检查是否根据 DO 设置进行了适当的接线。
  • 更改 DO 设置时,确保三相电源已切断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

TeSys Tera system 支持最多 13 个数字量输出:

  • LTMT main units 上三个数字量输出。

  • LTMT expansion modules 有最多 10 个数字量输出。

输出配置

数字量输出的配置可以通过以下其中一个接口来执行:

  • 运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

每个数字量输出具有以下参数:

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

缺省根据所选择的电机启动器类型来设置数字量输出。

输出类型

Active type、Output type 和 Pulse time (t) 参数定义 LTMT main unit 如何处理输出信息 (A) 以及如何将此信息转换为由继电器输出 (B) 传输的物理信息。


高位激活电平输出
低位激活电平输出
高位激活脉冲输出

低位激活脉冲输出

DO 输入源

下表显示了最常用的输入源:

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

有关输入源的完整列表,请参阅 输入源 中的“附录”。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.