DOCA0257ZH-CN-01

RMS 电压

描述

线电压功能提供相间电压(VL1-L2、VL2-L3 和 VL3-L1)的 RMS 值:

  • VL1-L2 电压:相 1 对相 2 RMS 电压

  • VL2-L3 电压:相 2 对相 3 RMS 电压

  • VL3-L1 电压:相 3 对相 1 RMS 电压

在单相模式下:

VL1 电压:RMS 相电压

特性

特性

单位

伏特 (V)

分辨率

0.1 V

刷新间隔

20 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.