自动重启
描述
LTMT main unit 提供自动重启功能。
在启用了自动重启功能后,LTMT main unit 监测瞬时相电压并检测电压骤降状态。电压骤降检测会与负载卸除功能共享一些参数。
该功能根据电压骤降的持续时间,管理着三个重启序列:
-
立即重启:电机自动重启。
-
延时重启:超时结束后,电机自动重启。
-
手动重启:电机手动重启。必须使用运行命令。
在 LTMT main unit 处于正常运行状态时,可调整所有自动重启定时器。如果在调整自动重启定时器时,该定时器正在计时,那么在定时器时间结束前,新的持续时间不会生效。
功能特性
自动重启功能包括以下功能:
-
三个延时:
-
立即自动重启超时
-
延时自动重启超时
-
电压骤降重启超时
-
-
五个状态标记:
-
电压骤降检测:LTMT main unit 处于骤降状态
-
出现电压骤降:在过去的 4.5 秒内检测到骤降
-
立即自动重启状态
-
延时自动重启状态
-
手动自动重启状态
-
-
三个计数统计数据:
-
自动重启立即计数
-
自动重启延时计数
-
自动重启手动计数
-
参数设置
自动重启功能包含以下参数:
|
参数 |
设置范围 |
缺省值 |
|---|---|---|
|
Voltage dip mode |
|
Disable |
|
Voltage dip threshold |
标称电压的 20-90% |
标称电压的 90% |
|
Voltage dip restart threshold |
标称电压的 20-95% |
标称电压的 95% |
|
Auto restart immediate timeout |
0-0.4 秒,增量为 0.1 秒 |
0.2 s |
|
Auto restart delayed timeout |
|
4 s |
|
Voltage dip restart timeout |
0-9999 秒,增量为 1 秒 |
2 s |
|
忽略 STOP DI |
|
Disable |
技术特性
自动重启功能具有以下特性:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
计时精度 |
+/–0.1 秒或 +/–5% |
自动重启行为
自动重启行为的特征是电压骤降持续时间,即从失去电压到恢复电压之间所间隔的时间。
有两个可用的设置:
-
立即重启超时。
-
延时重启超时(延时由 Restart Delay Time 定义)。
如果电压骤降的持续时间小于立即重启超时,并且如果该电压骤降是 1 秒内出现的第二次电压骤降,则电机将需要延时重启。
延时重启已激活(延迟定时器正在运行)时:
-
如果电压骤降,那么在骤降期间,定时器暂停。
-
如果发出了启动或停止命令,则会取消延时重启。
时序 - 立即重启
下图举例说明了立即重启时的时序:
时序 - 延时重启
时序 - 手动重启
忽略 STOP DI
如果启用了“忽略停止 DI”功能且出现了电压骤降,则 TeSys Tera system 会忽略通过 DI 接收的停止命令(Local Stop DI 和 Remote Stop DI)。
如果没有发生电压骤降,那么即使启用了“忽略停止 DI”,TeSys Tera system 也不会忽略停止命令。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|




危险