DOCA0257ZH-CN-01

概述

可使用以下界面从 LTMT main unit 访问所有参数值:

  • 运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.