DOCA0257ZH-CN-01

设备配置

警告
意外的设备操作
  • 此产品的应用要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、配置、改动和应用。请遵守所有当地和国家/地区的安全法规和标准。
  • 更改设备配置可能会导致短路或打开负载电源。
  • 检查是否根据设备配置完成了适当的接线。
  • 更改设备配置时,确保电机的三相或单相电源切断,并且输入和输出到扩展模块的控制电源切断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

可以使用以下界面来设置 TeSys Tera system 的配置:

  • 运行 SoMoveFDT容器软件且安装有 TeSys Tera DTM的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

参数设置

参数名称

设置范围

缺省值

LTMT main unit

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTPBD

  • LTMTPFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

LTMTCT/LTMTCTV sensor module type

  • LTMTCT3T

  • LTMTCTV3T

  • LTMTCT25T

  • LTMTCTV25T

  • LTMTCT100T

  • LTMTCTV100T

  • LTMTCTV3UT

  • LTMTCTV25UT

  • LTMTCTV100UT

LTMT expansion module 1 type

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

LTMT expansion module 2 type

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

LTMT expansion module 3 type

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

LTMT expansion module 4 type

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

LTMT expansion module 5 type

  • None

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

LTMT main unit 温度

  • PT100

  • PTC

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.