DOCA0257ZH-CN-01

负载卸除

描述

LTMT main unit 提供负载卸除功能,您可以在电压级别大幅下降时,用它来禁用非关键性负载。例如,当电源由主公用设施公用部门传输至备用发生器系统时则可使用负载卸除,因为此时备用发生器系统可只能为有限的关键负载供电。

LTMT main unit 只有在选择负载卸除的情况下才可以监控负载卸除。

启用负载卸除功能后,LTMT main unit 监视平均相电压并:

  • 报告负载卸除状况,并在电压低于可配置的电压骤降阈值,且在可配置的负载卸除定时器持续时间内始终低于该阈值时,停止电机。

  • 在电压高于可配置的电压骤降重启阈值,且在可配置的负载卸除重启定时器持续时间内始终高于阈值时,清除负载卸除状况。

LTMT main unit 清除负载卸除状况时:

  • 在 Maintained 启动配置中,发出运行命令,以重启电机。

  • 在 Momentary 启动配置中,不会自动重启电机。

如果您的应用中包含其他在外部提供负载卸除功能的设备,则不应启用 LTMT main unit 的负载卸除功能。

LTMT main unit 处于正常运行状态时,可调整所有电压骤降阈值和定时器。如果在调整负载卸除定时器时,该定时器正在计时,那么在定时器时间结束前,新的持续时间不会生效。

功能特性

负载卸除功能包括以下功能:

  • 两个阈值

    • 电压骤降阈值

    • 电压骤降重启阀值

  • 两个时间延迟

    • 负载卸除超时

    • 电压骤降重启超时

  • 一个状态标记

    • 负载卸除

  • 一个计数统计

    • 负载卸除计数

参数设置

负载卸除功能包含以下参数:

参数

设置范围

缺省值

Function

  • Disable

  • Load shedding

  • Auto restart

Disable

Load Shedding Timeout

1-9999 s,步长为 1 s

10 s

Voltage dip threshold

标称电压的 20-90%,步长为 5%

标称电压的 90%

Voltage Dip Restart Timeout

0-9999 s,步长为 1 s

2 s

Voltage dip restart threshold

标称电压的 20-95%,步长为 5%

标称电压的 95%

技术特性

负载卸除功能具有以下特性:

特性

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

时序

下图举例说明了负载卸除功能(用于支持自动重启的 Maintained 启动配置)的时序:

1 电机运行

2 负载卸除;电机停止

3 负载卸除已清除;电机自动重启(保持运行)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.