相欠压
描述
相欠压保护功能生成以下信号:
-
报警:任何线电压低于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,任何线电压低于脱扣级别。
参数设置
相欠压保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
20–100% of nominal voltage in step of 1% |
80% of nominal voltage |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
20–100% of nominal voltage in step of 1% |
80% of nominal voltage |
|
Reset Mode |
|
Auto |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |