DOCA0257ZH-CN-01

概述

警告
异常的设备操作
各章节中提及的精度值在平衡条件下有效。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

LTMT main unit 测量电流、电压、功率、模拟量输入、温度和电机特有参数的实时值。

LTMT main unit由这些测量来执行保护、控制、监视和逻辑功能。本节中详细说明了每种测量。

可使用以下界面从 LTMT main unit 访问所有参数值:

  • 运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.