DOCA0257ZH-CN-01

平均电流

描述

LTMT main unit 使用测得的线路电流来计算平均电流的 RMS 值。

特性

特性

单位

安培 (A)

分辨率

0.001 A

刷新间隔

20 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.