DOCA0257ZH-CN-01

功能参数

每种保护的功能参数都可以单独设置,以定义该保护功能在系统上的操作。

功能参数值

描述

Disable

此保护功能被禁用。

Alarm

此保护功能用于通知报警状态。

报警未被锁存,在报警状态消失后,报警会自动复位。

Alarm + Trip

此保护功能用于通知报警状态,并在脱扣条件下停止电机。

Trip

此保护功能用于在脱扣状态下停止电机。脱扣状态在每个保护功能的描述中定义。

脱扣被锁存,必须根据为保护功能设置的复位模式来进行复位。

报警检测

LTMT main unit 在参数值超过报警阈值后30毫秒内检测到报警。

吸合和脱扣检测

LTMT main unit 执行以下检测:

  • 在参数值超过吸合阈值之后的 75 毫秒时间内,检测吸合。

  • 在参数值超过吸合阈值并且在配置的时间延迟内保持高于吸合阈值之后,检测脱扣。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.