DOCA0257ZH-CN-01

通讯端口

LTMT main unit 具有以下类型的通讯端口:

  • EtherNet/IP 通讯端口

  • Modbus RTU 通讯端口

  • PROFIBUS DP 通讯端口

Ethernet通讯端口

注意
非法使用Ethernet端口
一次只能使用一个Ethernet通讯端口,即使两个端口的功能完全相同。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

采用 EtherNet/IPModbus TCP/IP 通讯协议的 LTMT main unit 配有两个位于正面的 RJ45 Ethernet 通讯端口。它们符合 Ethernet 互操作性标准。它允许星形和点到点连接。Ethernet 端口的主要物理特性是:

图像

接口

描述

RJ45 连接器

  • 端口 1

  • 端口 2

屏蔽接地端子

有关接线和连接的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Modbus RTU 通讯端口

支持 Modbus RTU 通讯的 LTMT main unit 使用 4 端子连接器连接到 Modbus 现场端子。

图像

端子

描述

D0

数据 -

D1

数据 +

屏蔽接地

有关接线和连接的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN

PROFIBUS DP 通讯端口

支持 PROFIBUS DP 通讯的 LTMT main unit 可使用两个不同的连接器以 PROFIBUS DP 菊花链形式连接。在 LTMT main unit 中,标准 DB9 连接器用于 PROFIBUS DP 网络的传统连接。这可以通过回连可用于 PROFIBUS DP 连接的端子来实现。

不同连接器的最大数据速度如下所述。

图像

连接器

数据速度

D 型连接器

12 Mbit/s

端子连接器

1.5 Mbit/s

PROFIBUS DP 4 端子连接器具有以下引脚分配:

端子

信号

描述
A RD-/TD- 负数据传输 (RD-/ RD-)
B RD+/TD+ 正数据传输 (RD+/TD+)

屏蔽接地
有关接线和连接的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.