DOCA0257ZH-CN-01

电流相反相

描述

Current Phase Reversal 保护功能有助于识别三相电动机的错误接线。

Current Phase Reversal 保护功能生成以下信号:

  • 报警:如果检测到的电流相序与相位旋转设置不一致。

  • 脱扣:如果在指定时间延迟内,检测到的电流相序与相位旋转设置不一致。

注: Current Phase Reversal 不适用于单相模式。

参数设置

Current Phase Reversal 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.