电机启动器设置
TeSys Tera system 通过内置启动器逻辑和外部输入(启动、停止、反馈等)支持大多数启动器逻辑,并通过外部接触器打开或关闭电机。
可通过 LTMTCUF control operator unit (HMI),DI(本地或远程DI),以及通讯(PLC或DCS)来启动和停止电机。电机启动器逻辑还考虑反馈(如接触器断开或闭合状态)、以及用于控制接触器的电机电流。根据所选的启动器,所需的 CONTACTOR_OUTPUT 将用于接触器控制。
参数设置
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
此产品的应用要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、配置、改动和应用。请遵守所有当地和国家/地区的安全法规和标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC
. -
LTMTCUF control operator unit。
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|
Starter Type |
|
Direct Online |
|
Mode Selection |
|
Disable |
|
Local 1 Start |
|
Communication + Local DI + HMI |
|
Local 2 Start |
|
None |
|
Local 3 Start |
|
None |
|
Remote Start |
|
None |
|
Local 1 Stop |
|
Communication + Local DI + HMI |
|
Local 2 Stop |
|
None |
|
Local 3 Stop |
|
None |
|
Remote Stop |
|
None |
|
Local DI Start Input |
|
Momentary |
|
Remote DI Start Input |
|
Momentary |
|
Custom Start Input |
|
Momentary |
|
Mode Transfer |
|
Bump |
|
Communication Start Input |
|
Momentary |
|
Change Direction |
|
Disable |
|
Interlocking Time* |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
60.00 s |
|
Feedback Response Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.5 s |
|
Current Sensing Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.5 s |
|
Time in Star |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
10 s |
|
Change Over Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.3 s |
|
Stop Detection |
|
Current Based |
|
Forced Start Function |
|
Disable |
本地和远程启动输入类型
Local DI Start Input 参数定义由用于在 Local 1、Local 2 或 Local 3 运行模式下启动和停止电机的数字量输入所提供的命令类型。
可以将来自面板的启动开关输入配置为本地启动 DI。
Remote DI Start Input 参数定义由用于在 Remote 运行模式下启动和停止电机的数字量输入提供的命令类型。
可以将来自控制面板的启动输入配置为远程启动 DI。
这两个参数均可单独设置为:
-
Momentary(缺省值):在传递电机的启动和停止命令时,需要两个数字量输入:
-
一个数字量输入用于启动命令,根据所选择的电机启动器类型,在启动数字量输入上的上升沿(如果输入类型设置为高位激活)或下降沿(如果输入类型设置为低位激活)触发。
-
一个数字量输入用于停止命令,根据所选择的电机启动器类型,在停止数字量输入上的上升沿(如果输入类型设置为高位激活)或下降沿(如果输入类型设置为低位激活)触发。
-
-
Maintained:在传递电机的启动和停止命令时,只需要一个数字量输入。只有启动命令的数字量输入才必须根据所选择的电机启动器类型来分配。无需为停止命令分配数字量输入。选择为自保持模式 的输入将作为单一输入使用,无需提供单独的停止输入。若该输入为高电平,则电机启动;若为低电平,则电机停止。
自定义启动输入类型
您可以使用现有或创建自定义逻辑程序,来定制用于电机启动和停止的 DI(数字量输入) 和 DO(数字量输出)。此参数可设置为:
-
Momentary(缺省值):在传递电机的启动和停止命令时,需要两个自定义输入。
-
Maintained:在传递电机的启动和停止命令时,只需要一个自定义输入。只有启动命令的自定义输入才必须根据所选择的电机启动器类型来编程。不需要为停止命令编程自定义输入。
通讯启动输入类型
通讯启动输入类型定义来自 PLC 或 DCS 的启动和停止命令的行为。此参数可设置为:
-
Momentary(缺省值):需从可编程逻辑控制器 (PLC)或DCS系统中获取来自不同寄存器的独立启动和停止指令。
-
Maintained:只需要一个来自 PLC 或 DCS 发出一个寄存器命令即可启动或停止电机。
反馈超时检测
反馈超时检测功能用于检查在激活 RUN 输出后,电机是否启动。在激活 RUN 输出后,在以下情况下,会检测到反馈超时:
-
在配置的电机电流感测时间内,未检测到电机电流 (IMAX < 10% IFLC)。
-
如果分配至可选 RUN DI 的数字量输入的状态在配置的反馈响应时间内未发生更改,则电机停止检测被配置为 DI+IFLC。
反馈超时检测是电机启动器的停止原因。
反馈响应时间
如果在配置的反馈响应时间内,未检测到 RUN DI(接触器被命令闭合时的反馈信号),则反馈超时功能将禁用 RUN (接触器输出),从而使用此时间来停止电机。
电流感测时间
如果在配置的电流感测时间内,未检测到电机电流,则反馈超时功能将禁用 RUN (CONTACTOR OUTPUT),从而使用此时间来停止电机。
自动停止检测
自动停止检测功能用于检测在 RUN 输出仍处于激活状态时,电机是否已停止。
您可以选择以下自动停止检测模式:
-
Current based:如果电机电流 IMAX < 5% IFLC,则检测到自动停止。
-
Current based + DI(缺省值):
-
如果已配置 RUN DI(接触器反馈),则:仅当 RUN DI 指示接触器断开时,才检测到自动停止。
-
如果未配置 RUN DI,则:如果电机电流 IMAX < 5% IFLC,则检测到自动停止。
-
自动停止检测是电机启动器的停止原因。检测到自动停止时,TeSys Tera 电机启动器逻辑禁用 RUN (CONTACTOR OUTPUT)。
RUN DI 分配
反馈超时和自动停止检测可以使用分配到 RUN DI 的数字量输入来获取接触器的反馈。
接触器触点与分配到 RUN DI 的数字量输入之间并联接线取决于电机启动器类型:
-
Direct Online:KM1
-
Reversible Direct Online:KM1 和 KM2
-
Star-Delta:KM1(未检测到 KM2 和 KM3 反馈)
传输模式
在 Bump 模式下,如果在电机运行时更改模式,则电机将停止。例如,如果将模式从 Local 1 更改为 Remote,则电机将停止。
在 Bumpless 模式下,即使在模式更改后,电机也仍然保持不间断运行。
改变方向
变向逻辑适用于 Reverse Direct Online 启动器类型。
TeSys Tera system 可以根据以下两种逻辑中的一种,将方向从正向改为反向以及从反向改为正向:
-
将包含变向参数的逻辑设置为 Enable。此逻辑不需要停止命令。
-
如果在电机正向运行时从有效源收到反向启动命令,TeSys Tera system 将禁用正向接触器并启动联锁定时器。一旦联锁定时器的时间结束,TeSys Tera system 将激活反向接触器。
-
如果在电机反向运行时从有效源收到正向启动命令,TeSys Tera system 将禁用反向接触器并启动联锁定时器。一旦联锁定时器的时间结束,TeSys Tera system 将激活正向接触器。
-
-
将包含变向参数的逻辑设置为 Disable。根据所选择的运行模式,此逻辑需要来自有效源的停止命令,运行模式。停止命令可启动联锁定时器。一旦联锁定时器的时间结束,电机就可以通过启动命令以另一个方向启动。
转换时间
切换时间适用于 Star-Delta 启动器类型。
在星三角形式下,转换时间用于从星形连接切换到三角形连接。在星形形式下的时间结束后,TeSys Tera 启动器逻辑禁用 Star CONTACTOR OUTPUT,并等待转换时间结束。转换时间结束后,TeSys Tera 启动器逻辑激活 Delta CONTACTOR OUTPUT。
警告_DD01387088.png)