DOCA0257ZH-CN-01

电压骤降管理

概述

检测到电压骤降时,LTMT main unit 可以执行两种不同的功能,以自动卸除并重新连接负载。

可通过电压骤降模式参数进行相关选择:

如果电压骤降模式为

None

禁用了电压骤降功能

Load Shedding

启用了负载卸除功能

Auto Restart

启用了自动重启功能

负载卸除和自动重启功能相互排斥。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.