DOCA0257ZH-CN-01

电流不平衡

描述

Current Imbalance 保护功能生成以下信号:

  • 报警:Current Imbalance高于报警级别。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,Current Imbalance 高于脱扣级别。

注: Current Imbalance保护功能不适用于单相模式。

参数设置

小心
电机过热风险
  • 必须正确设置 Current Imbalance 吸合设置,以保护接线和电机设备免受电机过热的损坏。
  • 输入的设置必须符合国家/地区和当地的安全法律法规。
  • 在设置该参数之前,请参阅电机制造商的说明。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

Current Imbalance 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.