电压相失相
描述
当其中一个电压相丢失时,将激活电压相失相脱扣。
电压相失相保护功能生成以下信号:
-
报警:电压不平衡高于 38%。
-
脱扣:在指定时间延迟内,电压不平衡高于 38%。
电压相失相不适用于单相模式。
参数设置
电压相失相保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |