DOCA0257ZH-CN-01

RMS 电流

描述

LTMT main unit 使用 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 来测量线路电流的 RMS 值。

  • IL1:相 1 RMS 电流

  • IL2:相 2 RMS 电流

  • IL3:相 3 RMS 电流

特性

特性

单位

安培 (A)

分辨率

0.001 A

刷新间隔

20 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.