EIO0000004203.07

Antes de utilizar las opciones de la interfaz en serie

Las siguientes son algunas notas sobre el uso de las opciones de la interfaz en serie a continuación.

  • RS-232C aislada x 2

  • RS-232C x 4

  • RS-422/485 aislada x 2

Con las opciones de la interfaz en serie, debido a la estructura interna de la opción, se asignan números de puerto COM que no existen físicamente en la actualidad. Antes de utilizar una interfaz en serie, revise las notas a continuación sobre los números de puerto COM.

Advertencia al realizar la instalación:
Cuando conecte las opciones de interfaz en serie a ambas ranuras abiertas en el Advanced Box o Advanced Model, conéctelas primero a la Ranura 1. Consulte Identificación de piezas y funciones.

Acerca de los números de puerto COM:
El puerto en serie en el Box Module está asignado como COM1 y el puerto COM2 está reservado. Como resultado, los números de los puertos COM para las opciones de la interfaz en serie comienzan a partir de COM3.

Incluso la opción de interfaz en serie con dos puertos físicos cuenta con cuatro puertos internos.

Acerca de RS-232C aislada x 2 y RS-422 x 2:
Después de colocarse en el cuerpo, los puertos a partir del lado izquierdo son COM3 y COM4. Como se señaló más arriba, hay cuatro puertos internos; por lo tanto, COM5 y COM6 también existen. No obstante, no se puede utilizar COM5 y COM6, a pesar de que aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows® y en otras aplicaciones.

NOTA: Asegúrese de revisar el procedimiento de instalación del puerto de RS-422 x 2. Consulte RS-422/485 aislada x 2.

Acerca de RS-485 x 2:
Después que se coloca en el cuerpo, los puertos a partir del lado izquierdo son COM5 y COM6. Como se señaló más arriba, hay cuatro puertos internos; por lo tanto COM3 y COM4 también existen. No obstante, no se puede utilizar COM3 y COM4, aunque aparezcan en el Administrador de dispositivos de Windows® y en otras aplicaciones.

NOTA: Asegúrese de revisar el procedimiento de instalación del puerto de RS-485 x 2. Consulte RS-422/485 aislada x 2.

Acerca de RS-232C x 4:
Al final de los cables, los puertos RS-232C están numerados de P2 a P5. Los puertos se asignan en orden, a partir de P2, y de COM3 a COM6. Para esta opción, los puertos físicos e internos coinciden.

Si las opciones de la interfaz en serie están conectadas a ambas ranuras:
La Ranura 1 va de COM3 a COM6, y la Ranura 2 va de COM7 a COM10. Los números desactivados se describen más arriba para las opciones de la interfaz en serie: Para RS-232C aislada x 2 y RS-422 x 2, los últimos dos puertos están desactivados; para RS-485 x 2, los primeros dos puertos están desactivados. Para RS-232C x 4, los cuarto puertos está habilitados.

Ejemplo 1:
Si RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 1, y RS-422 x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, COM4, COM7, y COM8 están habilitados.

Ejemplo 2:
Si RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 1, y RS-485 x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, COM4, COM9, y COM10 están habilitados.

Si una opción de la interfaz en serie está conectada a sólo una de las dos ranuras:
Independientemente de si está conectada a la Ranura 1 o Ranura 2, los números desactivados son los descritos más arriba para cada opción de interfaz en serie.

Ejemplo 1:
Cuando la opción WiFi/Bluetooth está conectada a la Ranura 1, y RS-232C aislada x 2 está conectada a la Ranura 2, COM3, y COM4 están habilitados.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.