EIO0000004203.07

Procedimiento de instalación común

Introducción

Tiene la opción de instalar una interfaz de cartucho en este producto. Puede instalar dos ranuras en el Advanced Box y una ranura en el Standard Box. Esta sección explica cómo conectar una interfaz opcional al Box Module.

Algunas interfaces opcionales requieren hacer más que simplemente insertarlas en el producto. Para más información, consulte las páginas para cada interfaz opcional.

Instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Cuando use las siguientes interfaces, tenga cuidado al colocar el Box Module por sí solo, ya sea montaje en la pared o montaje plano.
  • RS-232C aislada x 2

  • RS-422/485 aislada x 2

Si compró el Standard Box con la interfaz antes mencionada, quite la interfaz, coloque el Box Module en el panel, y después vuelva a conectar la interfaz. Después de comprarlo, cuando conecte la interfaz al Standard Box o a la ranura 2 para la interfaz en el Advanced Box, primero coloque el Box Module en el panel y después conecte la interfaz.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Saque los tornillos de la cubierta de la interfaz opcional y retire la cubierta.
  4. Con el lado marcado «UP» orientado, inserte la interfaz opcional en el Box Module y ajuste los tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.