EIO0000004203.07

Precauciones de la fuente de alimentación

PELIGRO
CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
  • Instale y sujete este producto en un panel de instalación o armario antes de conectar la fuente de alimentación y las líneas de comunicación.
  • Sujete con firmeza los cables de alimentación al panel de instalación o al armario.
  • Evite aplicar una fuerza excesiva en el cable de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

  • El cable de alimentación de este producto no se debe agrupar con líneas de circuitos principales (alta tensión, alta corriente) ni con líneas de señales de entrada/salida, ni colocarse cerca de las mismas, y todos los sistemas se deben mantener separados. Si las líneas eléctricas no se pueden cablear a través de un sistema separado, use cables blindados para las líneas de entrada/salida.

  • Si se produce un exceso de ruido en la línea de alimentación, conecte un transformador para reducir los ruidos, un filtro de ruidos u otro dispositivo antes de encender el equipo.

  • Conecte un dispositivo de protección contra sobretensiones para controlar las subidas de tensión.

  • Se recomienda una fuente de alimentación de CC independiente para este producto. (La fuente de alimentación de CC debe estar situada cerca del producto, con un cableado de par trenzado lo más corto posible)

  • Para aumentar la resistencia al ruido, conecte un núcleo de ferrita al cable de alimentación.

Conexiones de la fuente de alimentación

  • Para el modelo de CA, a continuación se muestra la conexión de un dispositivo de protección contra sobretensiones:

    1. Rayo

    2. Pararrayos

    3. Tierra

    4. Este producto

    5. Proporcionar una distancia adecuada

    6. Dispositivo supresor de sobretensiones

  • Conecte un supresor de sobretensiones para evitar daños a este producto como resultado de una subida de tensión proveniente de un gran campo electromagnético generado por el impacto directo de un rayo.

    También recomendamos conectar el cable cruzado de tierra de este producto cerca del borne de tierra del supresor de sobretensiones.

    Se espera que este producto se vea afectado debido a fluctuaciones en la potencia de puesta a tierra cuando hay una sobrecarga de energía eléctrica importante en la tierra del pararrayos cuando cae el rayo. Deje una distancia adecuada entre el punto de conexión a tierra del pararrayos y el punto de conexión a tierra del supresor de sobretensiones.

  • Si la variación de tensión sale de los límites prestablecidos, conecte una fuente de alimentación regulada.

    1. Fuente de alimentación regulada

    2. Cable de par trenzado

    3. Este producto

  • Para el modelo de CA, selecciona una fuente de alimentación baja en ruido para la conexión entre la línea y tierra Si hay un exceso de ruido, conecte un transformador de aislamiento. Utilice transformadores de aislamiento con capacidades superiores al consumo de energía máximo, incluso el del Box Module. Consulte Especificaciones eléctricas.

    1. Transformador de aislamiento

    2. Cable de par trenzado

    3. Este producto

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.