EIO0000004203.07

Puesta a tierra

Puesta a tierra independiente

Siempre debe conectar a tierra el terminal FG/PE. Asegúrese de separar este producto del FG/PE de otros dispositivos, tal como se muestra a continuación.

  1. Este producto

  2. Otro equipo

Precauciones

  • Compruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω o menos.*1

  • El cable de FG/PE debería tener una sección transversal de 2 mm2 (AWG 14) o superior*1. Cree el punto de conexión lo más cercano posible este producto; el cable debe ser lo más corto posible. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, sustituya el cable fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.

  • Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) se conectan dentro de este producto. Cuando conecte la línea de SG a otro dispositivo, asegúrese de que no se forme un bucle de tierra.

*1 Respete los códigos y las normas locales.

Toma de tierra común

Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una interferencia electromagnética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) puede provocar interrupciones en la comunicación. Si no se puede utilizar la puesta a tierra independiente, use un punto de puesta a tierra común, tal como se muestra en la siguiente configuración. No use ninguna otra configuración para la puesta a tierra común.

Puesta a tierra correcta

  1. Este producto

  2. Otro equipo


Puesta a tierra incorrecta

  1. Este producto

  2. Otro equipo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.