EIO0000004203.07

RS-232C aislada x 2

Especificaciones

  1. Después de conectarla a la unidad, lado derecho

  2. Después de conectarla a la unidad, lado izquierdo

Número del producto HMIYP6MPR23P2
Transmisión asíncrona RS-232C (aislada) x 2
Longitud de los datos 7 o 8 bits
Bit de parada 1 o 2 bits
Paridad Ninguno, par o impar
Velocidad de transmisión de los datos 2400...115200 bps
Conector D-Sub de 9 pines (macho)

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin RS-232C
Nombre de la señal Dirección Descripción
1 CD Entrada Detección de portadora
2 RD(RXD) Entrada Recibir datos
3 SD(TXD) Salida Enviar datos
4 ER(DTR) Salida Terminal de datos preparado
5 SG - Toma de tierra de señalización (aislada)
6 DR(DSR) Entrada Conjunto de datos listo
7 RS(RTS) Salida Petición de envío
8 CS(CTS) Entrada Envío posible
9 CI (RI) Entrada Pantalla de estado llamada
Carcasa FG - Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.