EIO0000004203.07

Shell

Puede ocultar el escritorio de Windows® cambiando de Shell de Explorer a Shell personalizado. Al hacerlo, puede suprimir funciones de Windows®, tal como el Panel de control.

Shell personalizado: El escritorio de Windows® no se muestra.
Shell de Explorer: Se muestra el escritorio de Windows®.

NOTA:
  • Instale las aplicaciones en el Shell de Explorer.

  • Cuando cambia la shell personalizado, las funciones que se muestran en el Shell de Explorer (como el escritorio de Windows®, el menú Inicio, y la barra de tareas) no se pueden utilizar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.