EIO0000004203.07

Procedimiento de instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
  • Cuando use este producto en lugares peligrosos de Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D, instale este producto en un recinto que impida que el operador toque la parte trasera de este producto sin utilizar herramientas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Compruebe que la junta esté colocada firmemente en la ranura del bisel que recorre el perímetro del marco del panel de visualización.
    NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.
  2. Basándose en las Dimensiones del corte del panel, corte una abertura de montaje en el panel y coloque el Panel Type al panel desde la parte frontal.
  3. Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del Panel Type esté conectado al panel.
    1. Seguro anticaída

    2. Panel

  4. Inserte las piezas de sujeción en los orificios del soporte en las partes superior, inferior, izquierda y derecha, y use una destornillador para ajustar los tornillos poco a poco, alternando entre los tornillos en posición diagonal.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
    1. Panel

    El n.º de piezas de sujeción para cada Panel Type son los siguientes.

    12 pulgadas, 10 pulgadas Ancho, 12 pulgadas Ancho Parte superior - 2, Parte inferior - 2
    15 pulgadas, 15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho, 22 pulgadas Ancho Parte superior - 3, Parte inferior - 3, Izquierda - 1, Derecha - 1

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.