EIO0000004203.07

Características principales

Soporte multilingüe

El sistema operativo tiene instalado los siguientes idiomas:

inglés (por defecto), japonés, francés, alemán, español, portugués, ruso, sueco, chino simplificado y chino tradicional.

UEFI BIOS

Este producto viene equipado con UEFI BIOS. Consulte UEFI BIOS.

Launcher

Utilidad que muestra los íconos para los archivos, programas y distintos ajustes que puede iniciar con una simple operación táctil. Puede utilizar el Launcher para los ajustes del Write Filter y HORM. Consulte Launcher.

RAID

Este producto admite RAID. Los sistemas RAID admitidos son RAID 0, RAID 1, y RAID 5*1. Consulte RAID.

*1 Admitido solamente por Advanced Box.

System Monitor

Ofrecemos el tablero de control de muestra Node-RED como un monitor del sistema equipado con este producto. Puede monitorear su sistema con este tablero de control. También puede crear su propio monitor del sistema, editando el flujo y creando su propio tablero de control. Consulte System Monitor.

Compatibilidad para seguridad

El Secure Boot está habilitado en este producto. Además, dado que TPM viene incluido con este producto, puede admitir fácilmente una herramienta de cifrado, BitLocker. Es más, al comprar una licencia de Trellix puede crear un entorno más seguro. Consulte TPM y Software de Trellix.

NOTA: Habilite BitLocker para que sus sistema está más seguro.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.