EIO0000004203.07

OS Base versión 3.0 o posterior

  1. Guarde el archivo C:\Program Files\Schneider Electric\Utilities\RAID\Intel(R) Optane Memory and Storage Management\rst_pv_xxxxxxxxxxxxxxxxxx.zip en la raíz de la unidad C (C:\rst_pv_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.zip, donde xxx es la información de la versión).
  2. Extraiga los archivos del archivo comprimido en la raíz de la unidad C.
  3. Ejecute SetupRST.exe.
NOTA: Después de la ejecución, se recomienda eliminar los archivos descargados y extraídos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.