EIO0000004203.07

Especificaciones de rendimiento

  Advanced Box Standard Box
Core i7 Core i5 Celeron Core i3
CPU Core™ i7-8665UE Core™ i5-8365UE Celeron® 4305UE Core™ i3-8145UE
Frecuencia base 1,70 GHz 1,60 GHz 2,0 GHz 2,20 GHz
Frecuencia máxima de turbo 4,40 GHz 4,10 GHz 2,0 GHz 3,90 GHz
Caché L2 8 MB 6 MB 2 MB 4 MB
Número de núcleo 4 4 2 2
Número de subproceso 8 8 2 4
Memoria principal Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores) Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2133 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores) Conector SO-DIMM de 260 pines x 2, DDR4-2400 (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores)
Memoria del vídeo Memoria compartida (UMA)
Tamaño máximo de distribución: Distribución automática de hasta la mitad de la memoria principal instalada
Ranura de almacenamiento M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0), Tipo 2242
SATA (HDD/SSD) de 2,5" x 2 (parte superior: Disk 2, parte inferior: Disk 1)
Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0)
SATA (HDD/SSD) de 2,5" x 1 (Disk 1)
Velocidad de SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s
Ranura de expansión*1*2 PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 o PCI x 2
Tamaño de la tarjeta PCI: Longitud corta
Tamaño de la tarjeta PCIe: Longitud media
Ranura de PCI: Revisión 3.0, 32 bits bus, 3,3 Vcc
Ranura de PCIe: Revisión 3.0, 1 Enlace (x1)*3
Acelerador gráfico Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada) Intel® UHD Graphics 610 (CPU integrada) Intel® UHD Graphics 620 (CPU integrada)
Chip de seguridad TPM 2.0
BIOS UEFI BIOS
Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit), Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)
Temporizador de vigilancia*4 Se puede establecer la configuración del tiempo de espera de 1 a 255 segundos o de 1 a 255 minutos (configuración mediante API)
Buzzer

*1 El consumo de energía total de las tarjetas PCI/PCIe puede ser de hasta 12 W, independientemente de si hay una o dos tarjetas instaladas.

*2 Para ver las dimensiones de las tarjetas PCI/PCIe que puede instalar, consulte Instalación de la tarjeta PCI/PCIe.

*3 El conector PCIe es un vínculo x4, sin borde. Sin embargo, hay solamente un carril conectado para las señales.

*4 El temporizador de vigilancia es admitido por los productos con la siguiente versión del sistema.
BIOS: WAR02 o posterior
OS Base: 2.0 o posterior

Puede comprobar la versión del sistema en el Launcher. Consulte System. Para utilizar el temporizador de vigilancia en un producto con WAR01 BIOS, yOS Base 1.0, es necesario actualizar el BIOS y Monitor del sistema. Siga los pasos a continuación para realizar la actualización.

  1. BIOS: Comuníquese con su distribuidor local para obtener instrucciones sobre realizar la actualización.

  2. Monitor del sistema: Descargue e instale el Harmony P6 y Harmony FP6 Utility desde la siguiente URL.
    www.se.com/ww/en/download

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.