EIO0000004203.07

Cambio al modo RAID - Procedimiento

  1. Después de ejecutar SetupRST.exe, se muestra lo siguiente. Seleccione Yes.
  2. Seleccione Next.
  3. Seleccione la casilla I accept the terms in the License Agreement, luego seleccione Next.
  4. Seleccione la casilla Switch system SATA controller to Intel® RST Premium mode (Recommended), luego seleccione Next.
  5. Seleccione Next.
  6. Seleccione la casilla y seleccione Next.
  7. Seleccione Restart para reiniciar el producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.