EIO0000004203.07

WiFi/Bluetooth con antenas

Si conecta antenas a esta interfaz, puede recibir señales de WiFi.

NOTA:
  • Este producto/accesorio no ha obtenido normas o certificaciones relacionadas con la radiofrecuencia. Obténgalas si son exigidas por las normas y certificaciones de su país. La información de certificación se encuentra en la tarjeta de WiFi/Bluetooth en nuestro portal web. Busque la información usando el número de referencia (HMIYP6MPWF) de WiFi/Bluetooth.
    www.se.com/ww/en/download

  • Utilice este producto de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de su país.


Contenido del paquete

  1. Interfaz de WiFi/Bluetooth

  2. Antena

  3. Tarjeta de WiFi/Bluetooth


Tamaño de la antena

Especificaciones

Número del producto HMIYP6MPWF
WiFi Conector Conector de la antena (SMA de enchufe) x 2
Velocidad de transmisión IEEE802.11a: máx. 54 Mbps
IEEE802.11b: máx. 11 Mbps
IEEE802.11g: máx. 54 Mbps
IEEE802.11n: máx. 600 Mbps
IEEE802.11ac: máx. 1733 Mbps
Autenticación de la red WPA, WPA2, 801.1X
Cifrado de datos WEP (64 bits y 128 bits), TKIP, AES-CCMP (128 bits), AES-GCMP (128 bits y 256 bits)
Bluetooth Norma Bluetooth 5.1
Clase de potencia Class 1
ADVERTENCIA
INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS/DE RADIO
Si desconoce la política que se aplica al uso del módulo de WiFi/Bluetooth, consulte al administrador al respecto antes de encenderlo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz

El módulo de WiFi/Bluetooth usa una gama de frecuencias de 2,4 GHz utilizadas por una amplia variedad de equipos inalámbricos. Por ejemplo, se usa en equipos médicos, científicos e industriales tales como los hornos de microondas, estaciones de difusión inalámbricas en el local (requieren licencias), estaciones de difusión inalámbricas de baja potencia (no requieren licencias), así como estaciones de difusión inalámbricas amateur (requieren licencias).

  1. Antes de usar este producto, compruebe que no haya ninguna estación de difusión inalámbrica en el local, ni estación de difusión inalámbrica de baja potencia, ni estación de difusión inalámbrica amateur en la vecindad.

  2. En el caso de que el módulo de WiFi/Bluetooth produzca una interferencia perjudicial a cualquier otra «estación de difusión inalámbrica en el local», cambie inmediatamente la frecuencia de canales del módulo de WiFi/Bluetooth, cambie la ubicación del mismo o detenga la operación de emisiones radioeléctricas y comuníquese con el administrador de la red inalámbrica para resolver el problema.

Seguridad de su LAN inalámbrica

Dado que las redes LAN inalámbricas generalmente no ofrecen una seguridad de los datos adecuada, pueden surgir los siguientes problemas.

  1. Acceso ilícito a la información en las comunicaciones.

    • Existe la posibilidad de que la información en los correos electrónicos, así como información personal tales como los ID de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito sean interceptadas intencionalmente por un tercero malicioso.

  2. Acceso ilegal

    Un tercero malicioso puede obtener acceso a información personal y de la empresa sin autorización por medio de la red de área local con el fin de:

    • obtener información personal y confidencial (fuga de información);

    • hacerse pasar por otra persona al comunicarse como si fuera esa persona difundiendo información inválida (spoofing);

    • cambiar las comunicaciones y transmitir el contenido modificado (falsificación);

    • dañar de manera crítica los datos y los sistemas por medio de un virus (daño).

Este producto de LAN inalámbrica incluye funciones de seguridad que permiten configurar los ajustes relacionados con la seguridad que reducen la probabilidad de que surjan los problemas mencionados.

Se recomienda familiarizarse con las posibles implicaciones de lo que podría suceder al usar un producto inalámbrico sin habilitar las funciones de seguridad. Recomendamos también que configure los ajustes relacionados con la seguridad y que use los productos inalámbricos bajo su responsabilidad.


Conexión de tarjeta y antenas de WiFi/Bluetooth

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Quite el tornillo del área de instalación de la tarjeta de WiFi/Bluetooth en la unidad interfaz.
  2. Inserte la tarjeta de WiFi/Bluetooth de manera diagonal, como se muestra a continuación, y empújela desde arriba.
  3. Sujete la tarjeta con el tornillo que se quitó en el paso 1.
    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  4. Enchufe el conector del cable de la antena en el conector de la tarjeta, tal y como se muestra a continuación. Mirando desde la parte de arriba de la interfaz, enchufe el conector del cable en el lado izquierdo al conector 1 y el conector del cable en el lado derecho al conector 2.
  5. Conecte esta interfaz al producto. Conecte la antena solamente después de colocar el producto en el panel.

    No bloquee el área de la antena de con la mano, el cuerpo u otros objetos. Puede producir interferencias en las comunicaciones.

    Puede cambiar la dirección de las antenas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

    Puede conectar la antena en la parte exterior del panel usando el siguiente cable opcional.

    Cable de antena expandido de WiFi/Bluetooth (3 m): HMIYP6CBWF3M

    Cuando se usa el cable opcional, las dimensiones de la abertura del panel son las siguientes.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.