DOCA0102ZH-12

帮助

简介

MicroLogic X 显示屏上的帮助菜单提供以下信息:

  • 维护计划

  • 固件版本: 显示屏上的帮助菜单可提供 MicroLogic X 控制单元上安装的微处理器的固件版本方面的信息。固件更新通过 EcoStruxure Power Commission 软件管理。

  • 硬件版本:显示屏上的硬件版本信息 MicroLogic X 格式为的嵌入式显示屏 aaa.bbb.ccc.

    • 如果 aaa = 001:无显示屏幕 IEEE 802.15.4无线通讯

    • 如果 aaa >= 002:显示屏,带有 IEEE 802.15.4无线通讯

数据可用性

固件版本通过以下方式提供:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 维护 > 辅助 > 固件版本

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

硬件版本在 MicroLogic X 显示屏上提供,位置:主页 > 维护 > 辅助 > 硬件版本

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.