DOCA0102ZH-12

断路器概况

简介

断路器概况功能可显示断路器本体的说明,包括:

  • 断路器系列

  • 设备规格

  • 额定电流

  • 性能级别

  • 电源系统

  • 标准

数据可用性

断路器概况数据可通过下列方法查看:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 维护 > CB 概况

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.