DOCA0102ES-12

Función de cierre

Presentación

Las unidades de control MicroLogic X reciben y procesan órdenes de cierre eléctrico. Al cerrar, se genera un evento.

Principio de funcionamiento

Las órdenes de cierre se pueden enviar de la siguiente manera:

  • Directamente mediante un botón pulsador de cierre mecánico.

  • De forma local mediante un botón pulsador de cierre externo.

  • A distancia a través de un comando remoto gestionado por la unidad de control MicroLogic X.

Las órdenes de apertura tienen prioridad sobre las de cierre. Las órdenes de cierre no se tienen en cuenta mientras haya una orden de apertura activa.

NOTA: Tal como se muestra en el diagrama anterior, el botón pulsador de cierre eléctrico BPFE se puede conectar a la unidad de control MicroLogic X. En este caso, la unidad de control gestionará la función y los comandos de cierre del BPFE. Los comandos de cierre del BPFE están disponibles en los modos de control Manual y Automático.

Otra opción es conectar el botón pulsador de cierre eléctrico BPFE a la bobina de cierre comunicante XF, como se muestra en el diagrama a continuación. En este caso, la unidad de control MicroLogic X no gestionará la función de cierre y solo serán válidos los comandos de cierre realizados en el modo Manual.

Gestión de la función de cierre

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para cerrar el interruptor automático o conectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La unidad de control MicroLogic X gestiona los comandos de cierre emitidos mediante alguno de los siguientes medios:

La función de cierre está supervisada mediante la unidad de control MicroLogic X.

CB open

El interruptor automático está abierto

BPFE close

Comando de cierre desde BPFE (si BPFE está conectado a la unidad de control MicroLogic X)

Auto: Local

El modo de control es Auto Local

Inhibit close

Los comandos de cierre permitidos en el modo de control Automático están inhibidos

EPD close

Comando de cierre desde la EcoStruxure Power Device con el Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT

EPC USB close

Comando de cierre desde el software EcoStruxure Power Commission conectado al puerto mini-USB en la unidad de control

IO local close

Comando de cierre local desde el módulo IO con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor (I6)

FDM121 close

Comando de cierre desde la pantalla FDM121

Auto: Remote

El modo de control es Auto Remoto

COM close

Comando de cierre desde un controlador remoto

Webpage close

Comando de cierre desde la página web de IFE/EIFE

IO remote close

Comando de cierre remoto desde el módulo IO con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor (I3)

FDM128 close

Comando de cierre desde la pantalla FDM128

EPC COM close

Comando de cierre desde el software EcoStruxure Power Commission a través de la red de comunicación

Close

Comando de cierre MicroLogic X hacia la bobina de cierre comunicante XF

Inhibición de la función de cierre

La función de cierre puede inhibirse enviando un comando a través de:

  • La red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission

  • El módulo IO

NOTA: Utilizando el software EcoStruxure Power Commission, puede determinar si la inhibición de cierre se puede controlar utilizando el módulo IO o no.

IO Inhibit close

Inhibir comando de cierre desde un módulo IO con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor (I4)

Breaker Closing Inhibition enabled

Un ajuste de la unidad de control MicroLogic X, que se configura utilizando el software EcoStruxure Power Commission, permite el control de la inhibición de cierre por medio del módulo IO.

COM inhibit close

Inhibir comando de cierre desde un controlador remoto a través de la red de comunicación o desde el software EcoStruxure Power Commission

COM enable close

Habilitar comando de cierre desde un controlador remoto a través de la red de comunicación o desde el software EcoStruxure Power Commission

Inhibit close

Los comandos de cierre permitidos en el modo de control Automático están inhibidos (1) o activados (0)

ADVERTENCIA
RESTRICCIÓN DE INHIBICIÓN DE CIERRE
No utilice la inhibición del comando de cierre para bloquear el aparato en posición abierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La inhibición del comando de cierre solo inhibe los comandos de cierre permitidos en el modo de control automático. Los comandos de cierre emitidos desde el botón pulsador de cierre mecánico o BPFE, o bien desde el botón pulsador conectado directamente a la bobina XF no se inhibirán.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1001 (4097)

Interruptor automático cerrado

Funcionamiento

Baja

0x100A (4106)

Cierre inhibido por comunicación

Funcionamiento

Baja

0x1009 (4105)

Cierre inhibido por el módulo IO

Funcionamiento

Baja

0x0411 (1041)

Orden de cierre enviada a bobina XF

Funcionamiento

Baja

0x111F (4383)

El control mediante entrada digital esta desactivado

Funcionamiento

Baja

0x0D06 (3334)

Config incomp IO y UC-doble ajuste o inhib cerrada

Configuración

Media

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x0D06 (3334)

Config incomp IO y UC-doble ajuste o inhib cerrada

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Error de configuración de configuración dual:

    • Establezca el modo de conmutador en cable IO-1 o cable IO-2.

    • Establezca el módulo IO con asignación de configuración doble.

  • Error de configuración de orden de inhibición de cierre:

    • Establezca Permitir control mediante entrada digital al cerrar interruptor automático como activado.

    • Establezca el módulo IO con asignación de Habilitar/Inhibir comando de cierre.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.