DOCA0102ZH-12

合闸功能

简介

MicroLogic X 控制单元可接收和处理电气合闸命令。合闸时将生成一个事件。

工作原理

合闸命令可通过下列方式发送:

  • 直接通过机械合闸按钮。

  • 通过本地外部合闸按钮。

  • 远程通过 MicroLogic X 控制单元管理的远程命令。

分闸命令优先于合闸命令。分闸命令活动期间,将不考虑任何合闸命令。

注: BPFE 电气合闸按钮可以连接到 MicroLogic X 控制单元,如上图所示。在这种情况下,控制单元管理合闸功能和来自 BPFE 的合闸命令。BPFE 合闸命令提供手动控制模式和自动控制模式。

BPFE 电气合闸按钮也可连接 XF 通讯合闸线圈,如下图所示。在这种情况下,MicroLogic X 控制单元不管理合闸功能,且仅手动模式合闸命令有效。

管理合闸功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

MicroLogic X 控制单元管理通过下列方式发出的合闸命令:

合闸功能通过 MicroLogic X 控制单元进行监测

CB open

断路器分闸

BPFE close

来自 BPFE 的合闸命令(当 BPFE 连接 MicroLogic X 控制单元时)

Auto: Local

控制模式为自动本地

Inhibit close

自动控制模式下允许的合闸命令被禁止

EPD close

来自 EcoStruxure Power Device 应用(带有 MasterPacT 操作助手 Digital Module)的合闸命令

EPC USB close

来自 EcoStruxure Power Commission 软件(连接控制单元上的 Mini USB 端口)的合闸命令

IO local close

从带有分断操作预定义应用程序 (I6) 的 IO 模块发出本地合闸命令。

FDM121 close

来自 FDM121 显示器的合闸命令

Auto: Remote

控制模式为自动远程

COM close

来自远程控制器的合闸命令

Webpage close

来自 IFE/EIFE 网页的合闸命令

IO remote close

从带有分断操作预定义应用程序 (I3) 的 IO 模块发出远程合闸命令。

FDM128 close

来自 FDM128 显示器的合闸命令

EPC COM close

来自 EcoStruxure Power Commission 软件(通过通讯网络)的合闸命令

Close

MicroLogic X 合闸命令(至 XF 通讯合闸线圈)

禁用合闸功能

可以通过发送命令的方式来禁用关闭功能,该命令通过以下途径发送:

  • 通讯网络或者 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 通过 IO 模块发送

注: 利用 EcoStruxure Power Commission 软件,您可以确定是否可以使用 IO 模块来控制合闸禁止功能。

IO Inhibit close

从带有分断操作预定义应用程序 (I4) 的 IO 模块发出禁用合闸命令。

Breaker Closing Inhibition enabled

MicroLogic X 控制单元的设置,使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行设置,能够通过 IO 模块控制合闸禁止功能。

COM inhibit close

利用通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件禁用来自远程控制器的合闸命令

COM enable close

利用通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件启用来自远程控制器的合闸命令

Inhibit close

自动控制模式下允许的合闸命令被禁止 (1) 或启用 (0)

警告
受限制的合闸禁止
不得使用禁止合闸命令来将设备锁定在分闸位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

禁用关闭命令只会禁用自动控制模式中允许的关闭命令。由机械关闭按钮或 BPFE 下发的关闭命令或者由直接连接到 XF 线圈的按钮下发的关闭命令不受禁用。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1001 (4097)

断路器合闸

运行

0x100A (4106)

通讯合闸禁止

运行

0x1009 (4105)

IO 模块禁止合闸

运行

0x0411 (1041)

合闸命令已发送到 XF 线圈

运行

0x111F (4383)

“允许通过数字量输入进行控制”被禁用

运行

0x0D06 (3334)

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

配置

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0D06 (3334)

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 双重设置配置错误:

    • 将开关模式设置为单线 IO-1 或双线 IO-2 模式。

    • 以双重设置分配来设置 IO 模块。

  • 禁止合闸命令配置错误:

    • 将在断路器合闸时允许通过数字量输入进行控制设置为启用。

    • 以“启用/禁止合闸命令”分配来设置 IO 模块。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.