DOCA0102ES-12

Modos de visualización de la HMI

Presentación

La HMI de la unidad de control MicroLogic X es compatible con los modos de visualización siguientes:

  • Modo de Vista rápida para visualizar una selección de datos

  • Modo de Navegación de árbol para acceder a todos los datos por medio de una estructura de menús

NOTA: Los mensajes de evento prevalecen tanto sobre el modo de visualización de Vista rápida como sobre el de Navegación de árbol.

Modo de Vista rápida

La Vista rápida es el modo de visualización predeterminado de la HMI. Muestra una selección de pantallas de datos.

Cuando el desplazamiento de la Vista rápida está activado, las pantallas se muestran automáticamente una tras otra con un retardo de tiempo configurable.

Cuando el desplazamiento de la Vista rápida está desactivado, las pantallas de Vista rápida están disponibles en Inicio > Vista rápida.

Modo de Navegación de árbol

En el modo de visualización de Navegación de árbol, utilice los botones contextuales para navegar por la estructura de menús. El modo de visualización de Navegación de árbol presenta una sola red de menús, con valores de supervisión y ajustes de configuración editables.

Siempre se puede acceder a la navegación de árbol desde las pantallas de Vista rápida pulsando el botón de inicio.

Consulte la MicroLogic XDescripción de la HMI local de para obtener información sobre cómo utilizar los botones de la HMI para:

  • Navegar por la estructura de menús

  • Acceder a los ajustes y editarlos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.