DOCA0102ZH-12

HMI 显示模式

简介

MicroLogic X 控制单元 HMI 支持下列显示模式:

  • 快速查看模式,可显示选择的数据

  • 树形导航模式,可通过菜单结构访问所有数据

注: 快速查看和树形导航显示模式均会被事件消息覆盖。

快速查看模式

快速查看为默认 HMI 显示模式。它可显示选择的数据屏幕。

启用快速查看滚动时,系统自动以可配置的时间延迟依次显示各个屏幕。

禁用快速查看滚动时,快速查看屏幕的位置为主页 > 快速查看

树形导航模式

在树形导航显示模式下,可使用上下文按钮在菜单结构中导航。树形导肮显示模式可显示一个菜单网络,包括监测值和可编辑配置设置。

树形导航始终可通过按下主页按钮从快速查看屏幕访问。

请参阅 MicroLogic X 本地 HMI 说明,了解如何使用 HMI 按钮进行下列操作:

  • 导航菜单结构

  • 访问和编辑设置

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.