DOCA0102ES-12

Ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

Presentación

La función ERMS se utiliza para reducir la configuración de protección de manera que el interruptor automático se dispare lo más pronto posible cuando se produzca una resistencia al arco. La minimización del tiempo entre el fallo y el disparo ayuda a reducir el riesgo de lesiones cuando hay personal eléctrico cualificado cerca de equipos bajo tensión.

La función ERMS define un conjunto separado de parámetros para las siguientes funciones de protección:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • Protección contra sobrecorriente instantánea

  • Protección de defecto a tierra

Cuando se activa la función ERMS, el conjunto de parámetros ERMS sustituye a:

  • Los ajustes seleccionados si no está activada la configuración dual

  • El conjunto A o el conjunto B si está activada la configuración dual En este caso, cuando se desactiva la función ERMS, se activa el conjunto de parámetros (A o B) seleccionado en el momento de la desactivación.

Requisitos previos

La función ERMS está disponible si se ha adquirido e instalado el Digital Module de ajustes de mantenimiento para reducción de energía en una unidad de control MicroLogic X.

Para utilizar la función ERMS con un selector externo:

  • El módulo de conmutación ESM ERMS debe estar instalado y conectado a la unidad de control MicroLogic X.

  • La unidad de control MicroLogic X debe estar conectada a una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La función ERMS es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.002. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Principio de funcionamiento

El gráfico siguiente muestra ejemplos de las curvas de disparo de las funciones de protección estándar con y sin ERMS activado:

N Normal: Curva de disparo para funciones de protección estándar con ERMS desactivado (conjunto A o B si está activada la configuración dual)

R Reducido: Curva de disparo para funciones de protección estándar con ERMS activado

La función ERMS se puede activar con la EcoStruxure Power Device (protegida por contraseña) o con un selector externo.

Mientras la función ERMS está activada:

  • Hay un indicador LED azul de ERMS (A) encendido en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X.

  • El desplazamiento de Vista rápida se interrumpe y se muestra el mensaje ERMS comprometido con retroiluminación azul

  • Todas las pantallas, a excepción de los mensajes emergentes de alarma y disparo, se muestran con retroiluminación azul

Ejemplos de casos de uso

Las condiciones operativas de las instalaciones eléctricas las especifican las normativas nacionales (por ejemplo, NPFA70E para los Estados Unidos, EN 50110 para Europa). Estas normativas exigen una evaluación del riesgo eléctrico para poder realizar cualquier operación. La evaluación debe especificar cuándo implementar y activar la función ERMS.

Siempre que sea posible, la instalación eléctrica debe apagarse. Cuando se trabaje cerca de partes electrificadas sin todas las puertas o todos los paneles del panel de conmutación cerrados y asegurados, puede activarse la función ERMS para reducir las consecuencias de una resistencia al arco. Debe realizarse una evaluación de riesgos específica para cada situación, aunque se use la función ERMS.

En la siguiente tabla se dan ejemplos de casos de uso dentro de un panel de conmutación o cerca de él, donde se recomienda activar la función ERMS. Las recomendaciones se basan en los siguientes supuestos:

  • La función ERMS está incorporada en el aparato aguas arriba, en el lado de suministro del panel de conmutación en cuestión

  • El panel de conmutación solo tiene un suministro.

Funcionamiento

Ubicación

Adición de aparato en la ranura sobrante del panel de conmutación

Dentro del panel de conmutación

Inspección térmica

Dentro del panel de conmutación

Lectura de medición dentro del panel de conmutación, que requiere abrir puertas o paneles

Dentro del panel de conmutación

Medición con equipo portátil (por ejemplo, presencia de tensión, rotación de fase, calidad de la alimentación)

Dentro del panel de conmutación

Primer encendido o nuevo encendido del equipo

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Desbloqueo de aparato con candado o llave

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Cierre del aparato

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Activación de la función ERMS

AVISO
RIESGO DE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN
Asegúrese de que los ajustes de protección de ERMS estén bien configurados antes de la activación.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir una pérdida de servicio por una pérdida de potencia.

El ERMS se puede activar de la siguiente manera:

  • Con la EcoStruxure Power Device (protegida por contraseña).

    Hay un bloqueo digital entre un smartphone en el que se ejecuta la EcoStruxure Power Device y la unidad de control MicroLogic X.

  • Utilizando un selector externo conectado al módulo de conmutación ESM ERMS opcional.

    El módulo ESM se instala en el interruptor automático y se conecta a un selector externo, que se puede bloquear con un candado. La función ERMS se activa girando el selector externo.

Desactivación de la función ERMS

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Antes de la desactivación de ERMS:
  • Inspeccione detenidamente su zona de trabajo y retire cualquier herramienta u objeto del interior de la instalación.
  • Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo y de que todos los dispositivos, puertas y tapas estén colocados en su lugar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La función ERMS debe desactivarla la interfaz que la ha activado:

  • Si se activa en un smartphone, debe desactivarla el mismo smartphone.

  • Si la ha activado el selector conmutador ERMS externo conectado al módulo ESM, debe desactivarla el selector conmutador ERMS.

  • Si se ha activado tanto mediante un smartphone como mediante un selector conmutador ERMS, se debe desactivar mediante el smartphone y el selector conmutador ERMS.

Módulo de conmutación ESM ERMS

El módulo de conmutación ESM ERMS es un módulo de hardware opcional. Se utiliza con un selector externo bloqueable para activar o desactivar la función ERMS.

Está equipado con:

  • Una entrada dedicada al selector ERMS, con las siguientes características:

    • Cuando la entrada está energizada, la función ERMS se desactiva.

    • Cuando la entrada no está energizada, la función ERMS se activa.

  • Una salida para activar una luz piloto externa cuando la función ERMS está activada.

Función de bloqueo digital para ERMS

La función de bloqueo digital establece un bloqueo digital entre un smartphone en el que se ejecuta la EcoStruxure Power Device y la unidad de control MicroLogic X cuando el smartphone activa la función ERMS. La función de bloqueo digital garantiza que, cuando un smartphone activa la función ERMS, el mismo smartphone debe desactivarla. No puede desactivarla otro smartphone

Forzar desbloqueo de función ERMS

Si el smartphone que se usó para activar la función ERMS no está disponible o no funciona, es posible enviar un comando de forzar desbloqueo para desactivar la función ERMS activada por el smartphone.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Antes de forzar el desbloqueo de ERMS:
  • Inspeccione detenidamente su zona de trabajo y retire cualquier herramienta u objeto del interior del equipo.
  • Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo y de que todos los aparatos, puertas y tapas estén colocados en su lugar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para forzar el bloqueo digital, se necesitan el smartphone con EcoStruxure Power Device y acceso a la unidad de control MicroLogic X.

Si la función ERMS la activa un selector externo, la función ERMS permanece activada después de enviar el comando de forzar desbloqueo. Al desbloquear el bloqueo digital, solo se desactiva la función ERMS activada por el smartphone.

Para forzar el desbloqueo del bloqueo digital existente entre el smartphone y la unidad de control MicroLogic X, siga este procedimiento.

Paso

Acción

1

En un smartphone con la EcoStruxure Power Device, acceda al menú Protección para ejecutar el comando de forzar desbloqueo.

2

Seleccione ERMS: forzar desbloqueo.

3

Seleccione para confirmar que desea forzar el desbloqueo de la activación de ERMS.

4

Introduzca la contraseña de administrador del dispositivo y pulse Aceptar para ejecutar el comando.

5

Introduzca el motivo para forzar el desbloqueo y pulse Enviar.

6

Lea el mensaje informativo del smartphone en el que se explica el posible riesgo de desactivar la función ERMS forzando el desbloqueo del bloqueo digital.

7

Para aceptar, pulse Comprendo.

8

Deslice el dedo en forma de L en la pantalla que se muestra en el smartphone para enviar el comando de forzar desbloqueo.

Resultado: La unidad de control MicroLogic X comprueba la contraseña de administrador y almacena la información proporcionada. Se muestra un mensaje en el que se le solicita que confirme la acción en la pantalla de la unidad de control MicroLogic X.

9

En un plazo de dos minutos, en la unidad de control MicroLogic X, pulse S para confirmar el comando de forzar desbloqueo que se muestra en la pantalla.

NOTA: Si no pulsa S en un plazo de dos minutos o pulsa N, se cancelará el comando de forzar desbloqueo, se cancelará el mensaje de la pantalla y la información facilitada no se almacenará.

10

La unidad de control inicia una cuenta atrás de 15 segundos, que se muestra en la pantalla de la unidad de control. Al final de la cuenta atrás, la unidad de control desbloquea el bloqueo digital. Si el selector externo no activa la función ERMS, ERMS se desactiva.

Cuando el comando de forzar se ejecuta correctamente, se genera el evento Solic. desbloqueo ERMS por smartphone. El evento se registra en el historial de protección con la información asociada facilitada.

11

Se muestra un mensaje en el smartphone que informa al usuario de que la función ERMS está desactivada.

NOTA: Si la función ERMS también se activa con el selector, el bloqueo digital se desbloquea, pero la función permanece activada.

Configuración de los ajustes de ERMS

Los ajustes de ERMS pueden configurarse tal como se indica a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB (protegida por contraseña)

  • Con la EcoStruxure Power Device (protegida por contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a los ajustes de ERMS. Los ajustes de ERMS son independientes del conjunto A o el conjunto B de la configuración dual y sustituyen al conjunto A o al conjunto B cuando se activa la función ERMS.

La siguiente configuración general de ERMS está disponible:

Ajuste

Unidad

Intervalo de ajuste

Ajuste de fábrica

Tipo MicroLogic X

Ir

A

0,4-1 x In

1 × In

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

s

0,5-24

0,5 s

Isd

A

1,5-10 × Ir

1,5 × Ir

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

s

0-0,4

0

Isd

A

1,5-10 × Ir

1,5 × Ir

MicroLogic 2.0 X

Ii

A

1,5-12 × In

1,5 x In

MicroLogic 3.0 X

Modo de disparo de Ii

Estándar/rápido

Rápido

Modo Ii

ENCENDIDO/APAGADO

ON

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Modo de disparo de Ii

Estándar/rápido

Rápido

Ii

A

2,0-15 × In

2,0 x In

Modo Ig

ENCENDIDO/APAGADO

ON

MicroLogic 6.0 X para norma IEC

Ig(1)

A

0,2-1 × In

0,2 × In

tg

s

0-0,4

0

Ig para In ≤ 1200 A(1)

A

0,2-1 × In

0,2 × In

MicroLogic 6.0 X para norma UL

Ig para In > 1200 A

A

500-1.200

500

tg

s

0-0,4

0

(1) Para In ≤ 400 A, el intervalo de ajuste de Ig es 0,3-1 × In (ajuste de fábrica: 0,3 x In)

ERMS activado durante más de 24 horas

Una operación de mantenimiento que requiere que los ajustes de protección estén en modo ERMS no suele durar más que unas horas. Si la función ERMS está activada durante más de 24 horas sin desactivarse, se genera un evento para recordar al usuario que debe desactivarla.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x0C03 (3075)

ERMS activado

Protección

Baja

0x0C02 (3074)

ERMS comprometido > 24 hrs

Protección

Baja

0x0C04 (3076)

Alarma de diagnóstico automático ESM (módulo de conmutación ERMS)

Protección

Media

0x0C05 (3077)

Comunicación perdida con ESM (módulo de conmutación ERMS)

Protección

Media

0x0C06 (3078)

Solic. desbloqueo ERMS por smartphone

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x0C04 (3076)

Alarma de autodiagnóstico ESM (módulo de conmutación ERMS)

Prevea la sustitución de ESM (módulo de conmutación ERMS).

0x0C05 (3077)

Pérdida de comunicación con ESM (módulo de conmutación ERMS)

Prevea la sustitución de ESM (módulo de conmutación ERMS).

0x0C02 (3074)

ERMS activado durante más de 24 horas

Desactive ERMS con el interruptor de mantenimiento o "ERMS" de EcoStruxure Power Device.

0x0C06 (3078)

Solic. desbloqueo ERMS por smartphone

Siga el procedimiento de forzar desbloqueo de ERMS para desactivar la función ERMS si el smartphone utilizado para activar la función ERMS no está disponible.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.