事件类型
综述
事件有下列类型:
-
发生/完成(进入/退出):事件具有确定的起点和终点,代表某个系统状态的起点或终点。发生和完成均带有时间戳,并在历史记录中记载。例如,是一种发生/完成事件。
-
瞬时(脉冲):事件没有期限。只有事件的发生带有时间戳,并在历史记录中记载。例如,接收到分闸命令、修改设置或断路器脱扣属于瞬时事件。
事件类型不能自定义。
事件状态定义
事件的状态为活动、不活动或保持。它取决于事件类型和锁存模式。所有事件的状态均可随时查阅。
锁存模式
事件可以是锁存事件或已解锁事件:
-
已解锁:事件状态在事件原因存续期间为活动事件。当事件的原因消失或已解决时它自动返回不活动状态。
-
锁存:当事件的原因消失或已解决时,事件状态不会自动返回不活动状态。它一直处于保持状态,直至用户复位。
某些事件的锁存模式可通过 EcoStruxure Power Commission 软件自定义。
活动
可以禁用某些事件,以便 MicroLogic X 控制单元不考虑这些事件。在这种情况下,该事件不计入历史记录,且不生成报警。
事件可通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行禁用。关于哪些事件可以禁用的更多信息,请参阅事件列表。禁用事件之后可以重新将其启用。
已解锁发生/完成事件
锁存发生/完成事件
已解锁瞬时事件
锁存瞬时事件
复位锁存事件
锁存事件的复位方法如下:
-
通过按下 MicroLogic X 控制单元前面的测试/复位按钮并保持 3–15 秒钟。
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。
复位命令不针对特定事件。MicroLogic X 控制单元管理的所有保持事件状态均会复位,并且清除所有脱扣原因 LED。
复位命令针对特定模块。例如,按下测试/复位按钮并保持 3–15 秒钟可复位 MicroLogic X 控制单元的事件,但不会复位 IO 模块的事件。
复位命令生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1307 (4871) |
|
运行 |
低 |