Tipo de evento
Descripción general
Los eventos pueden ser de los siguientes tipos:
-
Aparición/completado (Entrada/Salida): eventos que tienen un inicio y un final definidos, que representan el inicio o el final de un estado de sistema. Se añade una marca de tiempo a la aparición y al momento en el que se completan, y se registran en un historial. Por ejemplo, es un evento de aparición/completado.
-
Instantáneo (impulso): eventos sin duración. Solo se añade una marca de tiempo a la aparición del evento, y se registra en un historial. Por ejemplo, la recepción de un comando de apertura, un cambio en la configuración o un disparo del interruptor automático son eventos instantáneos.
El tipo de evento no se puede personalizar.
Definición del estado de evento
El estado de un evento es activo, inactivo o retenido. Depende del tipo de evento y el modo de enclavamiento. El estado de todos los eventos se puede consultar en cualquier momento.
Modo de enclavamiento
Un evento puede tener o no enclavamiento:
-
Sin enclavamiento: mientras exista la causa del evento este tendrá el estado activo. Recupera automáticamente el estado inactivo cuando la causa del evento desaparece o se resuelve.
-
Con enclavamiento: el evento no recupera el estado inactivo de forma automática cuando la causa del evento desaparece o se resuelve. Se mantiene en el estado retenido hasta que lo restablece el usuario.
El modo de enclavamiento de determinados eventos se puede personalizar mediante el software EcoStruxure Power Commission.
Actividad
Se pueden desactivar determinados eventos para que la unidad de control MicroLogic X no tenga en cuenta el evento. En este caso, el evento no se registra en un historial y no genera ninguna alarma.
Los eventos se pueden deshabilitar mediante el software EcoStruxure Power Commission. Para obtener más información sobre qué eventos se pueden deshabilitar, consulte la lista de eventos. Los eventos se pueden habilitar de nuevo después de deshabilitarse.
Eventos de ocurrencia/finalización sin enclavamiento
En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento de ocurrencia/finalización sin enclavamiento:

A Evento inactivo
B Evento activo
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.
Eventos de ocurrencia/finalización con enclavamiento
En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento de ocurrencia/finalización con enclavamiento:

A Evento inactivo
B Evento activo
C Evento retenido
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.
3 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.
El gráfico siguiente muestra el estado de evento de un evento con enclavamiento en el que se intenta un restablecimiento antes de la finalización del evento:

A Evento inactivo
B Evento activo
C Evento retenido
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2 Restablecimiento de evento: el comando de restablecimiento obtiene una marca de tiempo y se registra en el historial de funcionamiento, pero no tiene ningún efecto en el evento 1 de MicroLogic, ya que no se ha finalizado el evento externo.
3 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.
4 Restablecimiento de evento: el comando de restablecimiento obtiene una marca de tiempo y se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.
En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento recurrente de ocurrencia/finalización con enclavamiento:

A Evento inactivo
B Evento activo
C Evento retenido
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.
3 Restablecimiento de evento: el comando de restablecimiento obtiene una marca de tiempo y se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.
Eventos instantáneos sin enclavamiento
Eventos instantáneos con enclavamiento
En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento instantáneo con enclavamiento:

A Evento inactivo
C Evento retenido
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2 Restablecimiento de evento: el comando de restablecimiento obtiene una marca de tiempo y se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.
En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento recurrente instantáneo con enclavamiento:

A Evento inactivo
C Evento retenido
1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.
2Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.
Restablecimiento de eventos con enclavamiento
Los eventos con enclavamiento se pueden restablecer de la siguiente manera:
-
Pulsando el botón Prueba/restablecimiento en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X durante 3-15 segundos.
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña).
Los comandos de restablecimiento no se centran en eventos específicos. Se restablecen todos los estados de eventos retenidos que gestiona la unidad de control MicroLogic X y se borran todos los indicadores LED de causa de disparo.
Los comandos de restablecimiento se centran en un módulo específico. Por ejemplo, al pulsar el botón Prueba/restablecimiento de 3 a 15 segundos se restablecen los eventos de la unidad de control MicroLogic X, pero no se restablecen los eventos del módulo IO.
El comando de restablecimiento genera el siguiente evento:
|
Código |
Suceso |
Historial |
Gravedad |
|---|---|---|---|
|
0x1307 (4871) |
|
Funcionamiento |
Baja |