DOCA0102ES-12

Modo de configuración de retorno

Presentación

El modo de configuración de retorno es un modo de protección. Permite mantener las funciones de protección estándar del interruptor automático con valores de configuración de retorno en el caso de que se detecte uno de los siguientes eventos:

  • Error de lectura del conector del sensor (código 0x1409)

  • Fallo de funcionamiento de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna. Tsd forzado a 0. (código 0x1510)

Disponibilidad

El modo de configuración de retorno está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

Principio de funcionamiento

El modo de configuración de retorno se activa automáticamente cuando se detectan los siguientes eventos:

Código

Suceso

Configuración de retorno

0x1409 (5129) Error de lectura del conector del sensor

Los ajustes de las funciones de protección estándar de la curva de disparo activa se sustituyen por la configuración de retorno.

Siga las acciones recomendadas en relación con el evento para regresar al modo normal con la aplicación de la configuración activa original.

0x1510 (5392) Fallo de funcionamiento de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna. Tsd forzado a 0.

Solo los parámetros de protección de corto retardo de la curva de disparo activa serán sustituidos por la configuración de retorno: Tsd se forzará a 0 y I²t a Apagado. La configuración restante de protección ajustada por el usuario no sufrirá cambios.

Póngase en contacto con su representante de servicio de Schneider Electric para sustituir el interruptor automático.

Cuando está activo el modo de configuración de retorno, solo la curva de disparo activa se sustituye por la configuración de retorno a fin de mantener la eficacia de la protección. La configuración de retorno es fija, por lo que no se puede modificar.

NOTA: Si los ajustes de la curva de disparo activa son idénticos a los de la configuración de retorno, los primeros permanecerán sin cambios y el modo de configuración de retorno no se activará.
AVISO
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO
Cuando esté activo el modo de configuración de retorno:
  • No cambie la configuración de la protección.
  • No active o desactive ERMS.
  • No alterne entre el conjunto A y el conjunto B de configuración de la protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir un funcionamiento imprevisto.

Cuando esté activo el modo de configuración de retorno, se generará el evento 0x142F (5167) La última modificación de la configuración de protección no se ha aplicado completamente.

Indicación del Modo de configuración de retorno

Cuando esté activo el modo de configuración de retorno:

  • Modo de configuración de retorno se mostrará en la pantalla Curva disp. de Vista rápida.

  • El software EcoStruxure Power Commission y EcoStruxure Power Device mostrarán Modo de configuración de retorno en la pantalla de curva de disparo activa.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.